This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/IWR1443BOOST:无法使用 IWR1443BOOST 在 Ubuntu 16.04中运行毫米波演示可视化工具

Guru**** 2015290 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/673212/linux-iwr1443boost-cannot-run-mmwave-demo-visualizer-in-ubuntu-16-04-using-iwr1443boost

器件型号:IWR1443BOOST

工具/软件:Linux

您好!

我无法在 Ubuntu 16.04上的 Chormium 中运行毫米波演示可视化工具。 当我打开 IWR1443BOOST 板并将其连接到计算机时、以下 LED 会亮起:

NERR_OUT:红色

5V:红色

NRST:黄色/橙色

可通过 lsusb 命令识别器件:  

我做了以下工作:

1.下载并运行 ticlouagent.ru。 这~了 μ C/TIC扩音器 文件夹

2.按照毫米波 SDK 用户指南第4.5.2.2节中的构建说明进行操作

3.启用了 Chromium 中的 TI Cloud Agent Bridge Extension

但我必须仍然缺少一些内容、因为当我转到演示可视化工具网站时、我会看到以下错误:

起初、我遇到与 libudev.so 0相关的错误、但我能够解决此问题。

在启动毫米波演示可视化工具网站之前、我尝试从终端运行~/TICloudAgent/ticloudagent.sh、但相同的错误仍然存在。

如何启动并运行演示可视化工具?

谢谢、

Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先、我认为我们需要验证电路板是否正在运行、这只是一个与 Linux 相关的问题。

    是否可以在 Windows 下试用 EVM?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、

    执行以下操作后、我能够在 Windows 10中运行演示可视化工具:

    1.按照首次导航至 Demo Visualizer 网站时的提示安装 TI Cloud Agent
    2.安装 XDS110驱动程序(processors.wiki.ti.com/.../XDS_Emulation_Software_Package)
    3.通过 setenv.bat 设置环境变量(如毫米波 SDK 用户指南第4.5.2.1节所述)

    此外、可通过按下升压板上的 NRST 按钮来清除 NERR_OUT LED。 但是、此 LED 亮起(红色)并不会阻止演示可视化工具正常运行。

    现在 Windows 上的工作正常、我希望能够在 Linux 中复制相同的结果(Ubuntu 16.04)

    谢谢、
    Carl