Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443BOOST 工具/软件:Linux
您好!
我无法在 Ubuntu 16.04上的 Chormium 中运行毫米波演示可视化工具。 当我打开 IWR1443BOOST 板并将其连接到计算机时、以下 LED 会亮起:
NERR_OUT:红色
5V:红色
NRST:黄色/橙色
可通过 lsusb 命令识别器件:
我做了以下工作:
1.下载并运行 ticlouagent.ru。 这~了 μ C/TIC扩音器 文件夹
2.按照毫米波 SDK 用户指南第4.5.2.2节中的构建说明进行操作
3.启用了 Chromium 中的 TI Cloud Agent Bridge Extension
但我必须仍然缺少一些内容、因为当我转到演示可视化工具网站时、我会看到以下错误:
起初、我遇到与 libudev.so 0相关的错误、但我能够解决此问题。
在启动毫米波演示可视化工具网站之前、我尝试从终端运行~/TICloudAgent/ticloudagent.sh、但相同的错误仍然存在。
如何启动并运行演示可视化工具?
谢谢、
Carl