This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:适用于 AWR1642的符合 Autosar 标准的代码。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/673386/awr1642boost-autosar-compliant-code-for-awr1642

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

您好!

我们正在进行 AWR1642 MMW 演示。我们集成了从(ti/drivers)到 mmw 演示的 CAN 接口、并且能够在 CAN 接口上查看雷达数据(帧格式、x、y、z、多普勒值对我们来说是清晰的)。

现在、我们有以下需求。

-将此代码重新组织为符合 autosar 标准的代码有什么可能性? 您能不能指导我们朝这个方向前进。

-我们的最终要求保持不变、即 CAN 接口上的雷达数据。但它看起来模块不符合自动定标(例如:CAN.c、dCAN.c)

-但在文档中的某处,我记得 TI MCAL 可用于此产品。因此需要购买哪些附加工具、软件。哪些模块可用于自动定序(显然要考虑 awr1642的可用内存占用空间)

谢谢、

P Tulasi Krishna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我曾提到其他类似的文章"e2e.ti.com/.../2244039 目前没有 Elektrobit Tresos ECU 配置器。
    -此工具需要根据我们的要求单独购买、或者是否可以使用 vector Davinci 配置器专业版来完成、或者是否可以在不使用任何工具的情况下手动生成编译后配置?
    -请在不影响现有功能的情况下,为我们提供购买信息和其他信息的指导。

    谢谢、
    P Tulasi Krishna。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我建议首先查看 autosar.org 以获取自动搜索资源。

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    我们在为其他控制器配置自动加载模块和使用自动加载工具方面具有丰富的经验。

    我们需要 ti mcal 用于 awr1642,可能需要 ECU 配置或专业许可证,而其他地方则无法获得。

    autosar.org 是一个广义的文件、它们不为特定控制器提供 MCAL 代码。

    谢谢、

    P Tulasi Krishna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尤其要寻找上述工具和相应的工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tulasi Krishna、

    TI 根据特定许可条款为 AWR1642提供 MCAL 驱动程序。  您将需要与用于 RTE 的 AUTOSAR 供应商/AutoSAR 集成商合作。

    您是否有任何 TI 代表可与您联系并访问 MCAL 驱动程序?

    谢谢、

    Raghu