Thread 中讨论的其他器件:AWR1642
您好!
我们正在进行 AWR1642 MMW 演示。我们集成了从(ti/drivers)到 mmw 演示的 CAN 接口、并且能够在 CAN 接口上查看雷达数据(帧格式、x、y、z、多普勒值对我们来说是清晰的)。
现在、我们有以下需求。
-将此代码重新组织为符合 autosar 标准的代码有什么可能性? 您能不能指导我们朝这个方向前进。
-我们的最终要求保持不变、即 CAN 接口上的雷达数据。但它看起来模块不符合自动定标(例如:CAN.c、dCAN.c)
-但在文档中的某处,我记得 TI MCAL 可用于此产品。因此需要购买哪些附加工具、软件。哪些模块可用于自动定序(显然要考虑 awr1642的可用内存占用空间)
谢谢、
P Tulasi Krishna。