您好!
当我们在最佳速度分辨率演示中选择 Rx=2或 Rx=1的数量时、可视化工具不工作。在 CCS 中检查、程序在传递到配置文件以下后不会运行 、并且我们也不会收到任何错误消息。 请找到我们使用的以下配置。此行为是否有任何具体原因?
FlushCfg
DfeDataOutputMode 1
通道配置2 1 0
ADCfg 2 1.
adcbufCfg -1 0 1 0 0
ProfileCfg 0 77 3888 7 18.24 0 27.412 1 64 6249 0 30
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 0 0
帧配置0 128 0 1000 1 0
guiMonitor -1 1 0 1 1
cfarCfg -1 0 8 4 0 640
cfarCfg -1 0 8 4 0 640
peakGrouping -1 1 1 1 63
multiObjBeamForming -1 1 0.5
离合器拆卸-1 0
calibDcRangeSig -1 0 -5 8 256
扩展 MaxVelocity -1 0
CompRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2
sensorStart
谢谢、
Preetham