This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:如果我们选择 Rx=2或1 (SDK 版本1.1)数量、毫米波演示在最佳速度分辨率模式下无法在最佳速度下工作

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/671981/awr1642-mmwave-demo-not-works-in-best-velocity-in-best-velocity-resolution-mode-if-we-choose-number-of-rx-2-or-1-sdk-version-1-1

器件型号:AWR1642

您好!

当我们在最佳速度分辨率演示中选择 Rx=2或 Rx=1的数量时、可视化工具不工作。在 CCS 中检查、程序在传递到配置文件以下后不会运行 、并且我们也不会收到任何错误消息。 请找到我们使用的以下配置。此行为是否有任何具体原因?

FlushCfg
DfeDataOutputMode 1
通道配置2 1 0
ADCfg 2 1.
adcbufCfg -1 0 1 0 0
ProfileCfg 0 77 3888 7 18.24 0 27.412 1 64 6249 0 30
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 0 0
帧配置0 128 0 1000 1 0
guiMonitor -1 1 0 1 1
cfarCfg -1 0 8 4 0 640
cfarCfg -1 0 8 4 0 640
peakGrouping -1 1 1 1 63
multiObjBeamForming -1 1 0.5
离合器拆卸-1 0
calibDcRangeSig -1 0 -5 8 256
扩展 MaxVelocity -1 0
CompRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2
sensorStart

谢谢、

Preetham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否向我们提供 Visualizer 中使用的其他参数?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Preetham、

    您能否为我们提供在 GUI 可视化工具中选择其他设置时使用的其他参数?

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    很抱歉耽误你的回答。 我使用的 PFA 屏幕截图和配置文件。

    谢谢、

    Preetham

     e2e.ti.com/.../best_5F00_velocity.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Preetham、

    以下是毫米波演示可视化工具自述文件的"高级选项"部分的注释。

    用户可以使用"Plots"选项卡上的"LOAD CONFIG from PC and SEND"按钮、从自己的配置文件或保存的应用生成的配置文件配置器件。 确保此配置文件中的前两条命令为"sensorStop"、后跟"flushCfg"。

    请确保这两个命令都在您的自定义配置文件中实现。

    此致、
    Kyle