This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:毫米波演示可视化工具有时无法工作

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/669605/awr1642boost-mmwave-demo-visualizer-can-not-work-some-times

器件型号:AWR1642BOOST

毫米波演示可视化工具有时无法工作、请参阅下图。 有时它可以工作、设置是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是从本地 PC 还是从云使用可视化工具?

    我建议您仔细检查 USB 电缆以及 EVM 与 PC 之间的连接

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    您似乎没有正确配置串行端口。 如果您的 COM 端口配置正确、则可视化工具底部应如下所示:

    您可以通过转至"Options"、然后单击"Serial Port"来配置串行端口

    如果您在使用可视化工具时仍有问题、请作出回应。

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kyle

    感谢您的热情支持。 根据您的回复、我认为根本原因是 DATA_PORT 的配置错误。

    但在我重新安装 EMU 包后 ,问题仍然存在。

    我发现另一种现象、即当我重新配置"串行端口配置"时、似乎"DATA_PORT 的 COM7无法打开"。 但在设备管理器配置我使用的计算机时、COM7工作正常。

    EMU 包的版本是 7.0.188.0、您能给我一些建议来解决这个问题吗?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊万

    您能否在插入 EVM 并打开电源后共享器件管理器的屏幕截图? 谢谢。

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊万

    是否有关于使用毫米波演示可视化工具的更新? 如果您仍有困难、请回复、以便我们能够解决问题。

    此致、
    Kyle