请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642BOOST 毫米波演示可视化工具有时无法工作、请参阅下图。 有时它可以工作、设置是相同的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
毫米波演示可视化工具有时无法工作、请参阅下图。 有时它可以工作、设置是相同的。
你(们)好、Kyle
感谢您的热情支持。 根据您的回复、我认为根本原因是 DATA_PORT 的配置错误。
但在我重新安装 EMU 包后 ,问题仍然存在。
我发现另一种现象、即当我重新配置"串行端口配置"时、似乎"DATA_PORT 的 COM7无法打开"。 但在设备管理器配置我使用的计算机时、COM7工作正常。
EMU 包的版本是 7.0.188.0、您能给我一些建议来解决这个问题吗?
此致!