This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:远距离单向电容传感器设计

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/673106/fdc1004-long-distance-uni-directional-capacitance-sensor-design

器件型号:FDC1004

我们使用 FDC1004的电容主体设计距离测量传感器。 我们使用的传感器板尺寸为15cm x 10cm 铜板。 屏蔽尺寸与传感器相同(重叠原理-屏蔽和传感器板相互重叠)。 我们所面临的问题是

1) 1)感测区域不是单向的。 我们使用屏蔽来限制一侧的感应区域,但屏蔽侧仍然对接近区域(5cm)内的物体敏感。

2)短距离-板面积为15cm x 10cm、非常大、但我们得到的最大范围为15cm。

3) 3)如果我们添加与屏蔽板和感应板面积相同的接地板、则会得到10cm 的范围。

请分享您的想法、了解我们如何使用上述配置获得最大可能范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akshay、

    屏蔽层应大于实际的传感器、以帮助降低屏蔽层后面的灵敏度、因为边缘效应仍然存在。 此外、请确保屏蔽层保护从器件到传感器的传感器迹线;有时、这些类型的问题不是来自传感器、而实际上是到传感器的布线。

    根据所需的精度、使用电容式感应进行精确的距离测量可能非常棘手。 物体的尺寸和成分会极大地影响响应、以及物体上的任何电荷累积。

    此致、

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Chris 的及时回应!!!

    我们将使用屏蔽层来处理从传感器到器件的布线。 材料成分是固定的、用于测试目的。 我们是否可以通过任何方法来增加电磁场并实现最大距离。

    是否有能够提供最大 EMF 和范围的特定传感器设计模式? 我看过 TI 的白皮书、其中提到实现了50cm 的范围。 如果可能、您能否共享与其传感器设计相关的任何文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akshay、

    您能否发布传感器布局的图像?

    此致、

    Christo