请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC1004 我们使用 FDC1004的电容主体设计距离测量传感器。 我们使用的传感器板尺寸为15cm x 10cm 铜板。 屏蔽尺寸与传感器相同(重叠原理-屏蔽和传感器板相互重叠)。 我们所面临的问题是
1) 1)感测区域不是单向的。 我们使用屏蔽来限制一侧的感应区域,但屏蔽侧仍然对接近区域(5cm)内的物体敏感。
2)短距离-板面积为15cm x 10cm、非常大、但我们得到的最大范围为15cm。
3) 3)如果我们添加与屏蔽板和感应板面积相同的接地板、则会得到10cm 的范围。
请分享您的想法、了解我们如何使用上述配置获得最大可能范围。