This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:定制设计/移除 XDS110

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0091, IWR1443, TMDSEMU110-U, SEGGER, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/669781/iwr1443-custom-design-removing-xds110

器件型号:IWR1443
主题中讨论的其他器件:TIDEP-0091TMDSEMU110-USEGGERUNIFLASH

我知道在这个问题上有很多帖子、但我还不清楚所有内容。  

我对设计不带 TM4C 微控制器的定制电路板有一些疑问。 我希望能够通过 UART 对闪存进行编程、并使用 CCS 进行编程/调试。  

(1)我计划在电路板上放置一个 JTAG 连接器。 那么、如果我将'xwr14xx_ccsdebug_msbin'闪存到闪存存储器中、JTAG 连接器是否是能够使用 CCS 进行开发/编程的唯一必要连接器?

(2) UART 引脚将用于闪存存储器。 刷写并切换到功能模式后、是否可以使用 UART 引脚与外部 MCU 进行通信? (与 TIDEP-0091中 SPI 的使用方式大致相同)

(3) SOP1引脚是否有任何常见用例? 手册中指出、它用于进入调试模式、但由于 CCS 调试功能、我从未需要使用此模式。  

感谢你能抽出时间、

库斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Koos、

    1) XDS110 -我建议使用 sprui94 XDS110外部探头文档、以适应:

      JTAG - CCS 访问

      控制 UART - 器件控制

      主记录器 Tx UART -数据 UART

    我会将连接从 XDS110页面复制到毫米波 U2传感器。

    2) 2) BP/LP 连接器和机械结构允许您将 MSP432R401 EVM 连接到卡。  在这种情况下、TIDEP-0091电平感应代码可用于您的卡。   

    3) 3) SOP1通常不使用、它可以连接到 GND。

    随附了 IWR1443的硬件检查清单、您还需要遵循随附的硬件指南。

    引脚复用和用例描述您需要的接口非常重要。

    注意:如果保留 Control UART 和 MSS Data Logger -则可能能够将可视化工具重新编码为 GUI 界面。

    此致、

    Joe Quintale2e.ti.com/.../1565.HardwareDesignChecklist_5F00_V0p7fix_5F00_IWR1443_5F00_SWRR150.xlsx 

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    感谢您的快速响应、这对您有很大帮助。
    考虑到 XDS100调试器同时提供 JTAG 和 UART、它似乎是一个非常有用的选项。 那么、我必须购买 TMDSEMU110-U、对吧?

    但是、为了完成电路板设计、我现在要测试 JTAG。 我们有一个 Segger J-Link 布局、但我无法使其正常工作。 我是否需要了解有关连接它的任何信息? 我从 IWR1443、NRST、接地和3V3连接了四个 JTAG 引脚。

    再次感谢。
    此致、
    库斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Koos、
    我只能认为、如果 JTAG 项目、当电路板退出复位时、TMS 必须为'1'。 当您请求在引导时读取存储器位置时、检查 TCLK 是否正在切换。 数据表中有一个存储器映射。 我仅将 XDS110与 IWR1443搭配使用。
    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    SEGGER 的软件似乎不支持 IWR1443。 将 J-Link 与 OpenOCD 搭配使用时、我可以验证它是否正常工作。

    感谢你能抽出时间。

    此致、

    库斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    还有两个问题、只是为了验证。

    1) 1)我有 TMDSEMU110-U、我需要使用30引脚扩展头来连接两个 UART 实例、对吧?

    2) 2)关于 TIDEP-0091、我想问的是:是否可以通过 UART 而不是 SPI 获得相同的功能? 因为 UART 无论如何都不用于配置。

    此致、
    库斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Koos、
    相关-问题1 -如果您遵循 xds110调试探针 sprui94、第11页的表2具有30引脚连接器。
    您需要比较 IWR1443 EVM XDS110引脚编号
    25、AR_MSS_LOGGER、UART (XDS 侧) Rx
    33、AR_RS232TX、UART (XDS 侧) Rx
    34、AR_RS232RX、UART (XDS 侧) Tx
    35、XDSET_TCK、JTAG ClkOut IEEE1149
    36、XDSET_TMS、JTAG 模式输出 IEEE1149
    37、XDSET_TDO、JTAG 串行数据 IEEE1149
    38、XDSET_TDI、JTAG 串行数据 IEEE1149
    AR_NRST_XDS、复位输出(低电平有效)

    您还需要控制 SOP0 ="1"、SOP2 =(0可用、1个闪烁)

    注意:您需要在 XDS110探针嵌入式处理器论坛工具中发帖、以确定 Uniflash 如何与毫米波 IWR1443以及无源 XDS110搭配使用。 我没有工作示例。

    注意:OOB 演示可视化工具需要 PC - USB 连接、您还需要询问 XDS110探针与 PC USB 的作用是否与嵌入的 CDS110相同、至于 USB 流(JTAG、控制 UART Tx、Rx、辅助数据 UART)。

    与问题2相关、您可以按照命令端的开箱即用演示(UART)和 TIDEP 0091 (SPI)进行操作。 在数据返回时、
    您可以通过控制 UART 或 MSS Data UART 发送结果。

    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    非常感谢!

    此致、
    库斯