Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0091, IWR1443, TMDSEMU110-U, SEGGER, UNIFLASH
主题中讨论的其他器件:TIDEP-0091、 TMDSEMU110-U、 SEGGER、 UNIFLASH
我知道在这个问题上有很多帖子、但我还不清楚所有内容。
我对设计不带 TM4C 微控制器的定制电路板有一些疑问。 我希望能够通过 UART 对闪存进行编程、并使用 CCS 进行编程/调试。
(1)我计划在电路板上放置一个 JTAG 连接器。 那么、如果我将'xwr14xx_ccsdebug_msbin'闪存到闪存存储器中、JTAG 连接器是否是能够使用 CCS 进行开发/编程的唯一必要连接器?
(2) UART 引脚将用于闪存存储器。 刷写并切换到功能模式后、是否可以使用 UART 引脚与外部 MCU 进行通信? (与 TIDEP-0091中 SPI 的使用方式大致相同)
(3) SOP1引脚是否有任何常见用例? 手册中指出、它用于进入调试模式、但由于 CCS 调试功能、我从未需要使用此模式。
感谢你能抽出时间、
库斯