This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:如何将天线设计为最大方位角±20度

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/672804/awr1642-how-to-design-the-antenna-to-the-max-azimuth-20-degree

器件型号:AWR1642

您好!

   AWR1642的方位角范围 为±60度、现在我们要开发 AEB (自动紧急制动)系统、方位角范围 对于我们的系统来说太大。为了满足我们的需求、最大方位角应为 ±20度、最大距离为120m。

您能否提供合适的技术解决方案来满足我们的性能要求?

2.如果我们自己设计天线、因为我们是天线设计的新产品、您能为天线设计提供一些技术支持吗?

在高级方面、谢谢您、

此致、

按比例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您应该使用波束形成算法进行研究。

    提供天线设计支持超出了我们的专业知识和支持范围。

    我们建议您与可能具有此专业知识的其他大学合作

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、
    感谢您的回复。
    此致、
    按比例