Other Parts Discussed in Thread: AWR1642
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 您好!
AWR1642的方位角范围 为±60度、现在我们要开发 AEB (自动紧急制动)系统、方位角范围 对于我们的系统来说太大。为了满足我们的需求、最大方位角应为 ±20度、最大距离为120m。
您能否提供合适的技术解决方案来满足我们的性能要求?
2.如果我们自己设计天线、因为我们是天线设计的新产品、您能为天线设计提供一些技术支持吗?
在高级方面、谢谢您、
此致、
按比例