This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用的是最新版本的 RADAR Studio、MMWAVE_DFP 和所有固件文件。 我尝试使用 RF_eval 固件文件刷写板载串行闪存、但使用 Radar Studio 或最新的 Uniflash 工具时未成功。 我遵循所有说明、包括 AWR1243BOOST 上的正确跳线、将器件设置为闪存模式。 我确保重启电源。
我选择属于 XDS110类应用程序用户 UART 的计算机上的 COM 端口、但两种工具都找不到该端口。
当我移除跳线以返回到开发模式并 重启芯片电源时,我可以在开发模式下连接到同一端口。 我确保在 Uniflash 工具中、会话指向正确的 COM 端口。
同样、在 Radar Studio 中、我确保选择 SOP 模式进行刷写、而不是单击"设置"。 然后、我还确保在 RS232连接中选择了正确的 COM 端口、而无需按下"Connect"按钮。 当我单击"Flash Program"按钮时、会打开一个窗口、但很快消失、并显示端口打开错误消息。
感谢您的帮助!
此致、
RJ
更新:
现在、我能够使用 UniFlash 工具来格式化 SFLASH、并将三个二进制文件 RadarSS、MasterSS 和 memswap 刷写到 SFLASH 中。 问题是我的笔记本电脑是 Windows 7、当我切换到 Windows 10时、似乎解决了以前的问题。
现在、将二进制文件加载到闪存中、我使用适当的跳线位置对 AWR1243BOOST + MMWAVEDEVPACK 进行下电上电。 当我启动 Radar Studio 时、我将 SOP 选择为功能模式并将其设置。
现在有几个观察结果:
将 SOP 设置为功能模式后、我单击"SPI Connect"、然后在 Radar Studio 日志中看到 RESP_TIMEOUT 错误。
2.我的同事也在做同样的事情、SPI 连接工作、但单击 RF_POWERUP 时、他会得到 RESP_TIMEOUT。
感谢你的帮助。
此致、
RJ