This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:闪烁 SFLASH 不工作

Guru**** 2553460 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWR1243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/669929/awr1243boost-flashing-sflash-not-working

器件型号:AWR1243BOOST
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!  

我使用的是最新版本的 RADAR Studio、MMWAVE_DFP 和所有固件文件。 我尝试使用 RF_eval 固件文件刷写板载串行闪存、但使用 Radar Studio 或最新的 Uniflash 工具时未成功。 我遵循所有说明、包括 AWR1243BOOST 上的正确跳线、将器件设置为闪存模式。 我确保重启电源。

我选择属于 XDS110类应用程序用户 UART 的计算机上的 COM 端口、但两种工具都找不到该端口。

当我移除跳线以返回到开发模式并 重启芯片电源时,我可以在开发模式下连接到同一端口。 我确保在 Uniflash 工具中、会话指向正确的 COM 端口。

同样、在 Radar Studio 中、我确保选择 SOP 模式进行刷写、而不是单击"设置"。 然后、我还确保在 RS232连接中选择了正确的 COM 端口、而无需按下"Connect"按钮。 当我单击"Flash Program"按钮时、会打开一个窗口、但很快消失、并显示端口打开错误消息。  

感谢您的帮助!

此致、

RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    只需澄清一下、您是否能够使用之前的 Radar Studio 和固件版本刷写到同一 EVM?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RJ、

    您是否已将毫米波开发包(DevPack)连接到您的1243 EVM? 除非您还具有 DevPack、否则 EVM 将无法正常工作。 DevPack 的链接如下所示:

    www.ti.com/.../MMWAVE-DEVPACK

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Cesar:

    这是我第一次尝试从闪存引导。 否则、我始终将 DevPack +升压板置于开发模式并加载固件。 我从未尝试在功能模式下引导、我知道固件需要刷写到板载 Spanion SFLASH。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Kyle。 是的、毫米波 DevPack 也连接到升压板。 我已经使用这些板几个月了、但处于开发模式。 我想弄清楚闪存的工作原理、以便帮助我们的软件团队了解该过程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    现在、我能够使用 UniFlash 工具来格式化 SFLASH、并将三个二进制文件 RadarSS、MasterSS 和 memswap 刷写到 SFLASH 中。 问题是我的笔记本电脑是 Windows 7、当我切换到 Windows 10时、似乎解决了以前的问题。  

    现在、将二进制文件加载到闪存中、我使用适当的跳线位置对 AWR1243BOOST + MMWAVEDEVPACK 进行下电上电。 当我启动 Radar Studio 时、我将 SOP 选择为功能模式并将其设置。  
    现在有几个观察结果:

    将 SOP 设置为功能模式后、我单击"SPI Connect"、然后在 Radar Studio 日志中看到 RESP_TIMEOUT 错误。  

    2.我的同事也在做同样的事情、SPI 连接工作、但单击 RF_POWERUP 时、他会得到 RESP_TIMEOUT。  

    感谢你的帮助。  

    此致、

    RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当射频加电后出现响应超时:MSS 固件日期似乎不正确、因为我预计将在2018年、因为它是从最新的 DFP 文件夹下载的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雷达 Junkie、

    请确保从以下位置下载最新的 DFP: software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    此外、使用 RadarStudio 时、建议在 SOP2模式或开发模式下使用。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雷达 Junkie、

    是否有任何更新? 您是否能够从我上次与您共享的 DFP 链接获取最新版本的 MSS 固件?

    此致、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyle、

    是的、我已经在使用最新的 MSS 固件。 我能够将固件刷写到串行闪存中、但您建议在开发模式 SOP2中使用 Radar Studio。
    如果我使用 SOP4、当我单击 RF_POWERUP 时、会在处获得 RESP_TIMEOUT。

    我希望 SOP4能够与 Radar Studio 配合使用、因为用户指南中没有明确说明我们不应该在 Radar Studio 中使用 SOP4。

    RJ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雷达 Junkie、

    以下是有关毫米波器件引导加载程序流程的 TI 白皮书。 您可以搜索与引导模式相关的部分、特别是功能模式。 本文应包含您正在寻找的所有信息、以及在 RadarStudio 中工作时为何应使用开发模式。

    www.ti.com/.../swra551.pdf

    从第2页开始
    --------------------------------------
    功能模式:
    器件引导加载程序将用户应用程序从 QSPI 串行闪存加载到
    内部 RAM 并将控件切换到它。
    --------------------------------------

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    Kyle