This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2112:用于晶圆检查的位移感应

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/669696/fdc2112-displacement-sensing-for-wafer-inspection

器件型号:FDC2112
主题中讨论的其他器件:LDC1612

大家好、团队、

FDC 是否可以实现以下测量?

 

*晶圆平坦度检查

 从传感器到晶圆的距离为14mm 或25mm

 分辨率0.1mm

 采样率150sps

此致、

特顿苏罗

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tetsuro、

    这是不容易实现的。 目标距离高达25mm、分辨率为0.1mm、这需要更大的传感器。 为了了解表面平整度、传感器需要移动、扫描表面并查找任何偏差。 此外、传感器还需要区分倾斜与晶圆的平坦度或其他表面效应。 这可能是可能的、但您需要大量评估才能证明。

    最棒的

    Jiashow

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jiashow、您好!

    感谢您的重播。
    您能否估计传感器尺寸?

    此致、
    特顿苏罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    涩谷、您好!

    对于25mm 的感应距离、我们通常建议使用直径大于50mm 的传感器。 您还应考虑使用参考传感器来补偿环境变化。 您所需的采样率可通过 LDC1612/4实现。

    此致、

    Christo