主题中讨论的其他器件: CC1350、 UNIFLASH
您好!
我计划构建一个使用 CC1350作为无线电的传感器网络。 我想从 IWR1443BOOST EVK 传输数据。 我是否仍然需要连接 R102以便在两个板之间建立连接。 此外、除了使用 R0电阻器之外、我能否使用焊料在两个引脚之间建立连接、这是否会导致任何问题?
谢谢、
Alex
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我计划构建一个使用 CC1350作为无线电的传感器网络。 我想从 IWR1443BOOST EVK 传输数据。 我是否仍然需要连接 R102以便在两个板之间建立连接。 此外、除了使用 R0电阻器之外、我能否使用焊料在两个引脚之间建立连接、这是否会导致任何问题?
谢谢、
Alex
您好!
根据您的方法、您需要考虑控制、数据导出、闪存更新、电源控制和辅助功能。
在某些情况下、控制端口为控制 UART (OOB 演示)或 SPI (TIDEP0091)。 控制 UART、RS232Tx、RS232Rx 和 MSS 数据记录器 UART Tx 用于开箱即用演示通信。
SPI 接口为 SPI_MISO、SPI_MOSI、SPI_CLK、SPI_CS、Host_Interrupt (雷达输出)-这些信号用于通过 SPI 通信命令和已编程数据。 注意:SPI 是 TIDEP0091代码中的从器件。
Uniflash 或刷写 QSPI、控制 UART、nRST、SOP2有特定的引脚。
对于新代码版本的液位传感、您将需要 GPIO-1作为 Calibrate =1、Measure = 0控件。
如果您希望在两次测量之间关闭雷达传感器、则需要 PMIC_EN、PGOOD、AR_MCU_nRST
EVM 原理图中显示了这些信号的 Booster Pack BP/LP 连接以及所需的电阻器
原理图的表10显示了 BP/LP 连接器。
用于毫米波传感器的 XDS110 - USB 通常控制 RS232Tx、RS232Rx、还接收 MSS Logger Tx UART。
XDS110 - USB 还有一个 nRST 信号、和 JTAG 信号、TMS、TDI、TDO、TCK。
如果 CC1350是主处理器、并且您未在毫米波传感器板上使用 XDS110。
AR_RS232Tx、安装 R169、J6-5、移除 R128
AR_RS232Rx、安装 R166、J6-7、移除 R129
AR_MSS_LOGGER、安装 R26、J5-9、移除 R136
AR_NRST_XDS, ,,删除 R80
AR_TMS、将 RES 安装到 GND - R69侧 、移除 R69 - TMS ="0"
电源信号、用于电源开关、电源监控和外部 nRST 控制
PMIC_EN、安装 R102、J6-16、3.3V 集电极开路驱动器"0"以关闭
PGOOD、R107、J6-14、建议将 MOD EVM 用于电源监控-移除 R141、将导线 R143添加到 R138集电极开路
AR_nRST_MCU、R2、J5-10、复位为低电平
SOP 控制- SOP0 = 1用于运行、SOP0、2 = 1用于闪存 QSPI
MCU_SOP0、R36、J5-19、始终为"1"
MCU_SOP2、R36、J5-15、运行= 0;闪烁= 1
SPI 连接
AR_SPICLK1、R76、J6-13、
AR_CS1、R1、J5-6、
AR_MOSI1、R4、J5-12
AR_MISO1、R6、J5-14
AR_HOSTINTR1、R10、J5-16
GPIO-0、安装 R164、J6-15、毫米波传感器的时序选通
GPIO-1、安装 R9、J5-8、TIDEP0091的输入、"1"校准、 0测量
此致、
乔·金塔尔