This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:将 IWR1443BOOST 连接到 CC1350

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, CC1350, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/672734/iwr1443boost-connect-iwr1443boost-to-cc1350

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件: CC1350UNIFLASH

您好!

我计划构建一个使用 CC1350作为无线电的传感器网络。 我想从 IWR1443BOOST EVK 传输数据。 我是否仍然需要连接 R102以便在两个板之间建立连接。 此外、除了使用 R0电阻器之外、我能否使用焊料在两个引脚之间建立连接、这是否会导致任何问题?

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的方法、您需要考虑控制、数据导出、闪存更新、电源控制和辅助功能。  

    在某些情况下、控制端口为控制 UART (OOB 演示)或 SPI (TIDEP0091)。   控制 UART、RS232Tx、RS232Rx 和 MSS 数据记录器 UART Tx 用于开箱即用演示通信。

    SPI 接口为 SPI_MISO、SPI_MOSI、SPI_CLK、SPI_CS、Host_Interrupt (雷达输出)-这些信号用于通过 SPI 通信命令和已编程数据。   注意:SPI 是 TIDEP0091代码中的从器件。

    Uniflash 或刷写 QSPI、控制 UART、nRST、SOP2有特定的引脚。   

    对于新代码版本的液位传感、您将需要 GPIO-1作为 Calibrate =1、Measure = 0控件。

    如果您希望在两次测量之间关闭雷达传感器、则需要 PMIC_EN、PGOOD、AR_MCU_nRST

    EVM 原理图中显示了这些信号的 Booster Pack BP/LP 连接以及所需的电阻器

    原理图的表10显示了 BP/LP 连接器。

    用于毫米波传感器的 XDS110 - USB 通常控制 RS232Tx、RS232Rx、还接收 MSS Logger Tx UART。

    XDS110 - USB 还有一个 nRST 信号、和 JTAG 信号、TMS、TDI、TDO、TCK。

    如果 CC1350是主处理器、并且您未在毫米波传感器板上使用 XDS110。

    AR_RS232Tx、安装 R169、J6-5、移除 R128

    AR_RS232Rx、安装 R166、J6-7、移除 R129

    AR_MSS_LOGGER、安装 R26、J5-9、移除 R136

    AR_NRST_XDS,     ,,删除 R80

    AR_TMS、将 RES 安装到 GND - R69侧  、移除 R69 - TMS ="0"

    电源信号、用于电源开关、电源监控和外部 nRST 控制

    PMIC_EN、安装 R102、J6-16、3.3V 集电极开路驱动器"0"以关闭

    PGOOD、R107、J6-14、建议将 MOD EVM 用于电源监控-移除 R141、将导线 R143添加到 R138集电极开路

    AR_nRST_MCU、R2、J5-10、复位为低电平

    SOP 控制- SOP0 = 1用于运行、SOP0、2 = 1用于闪存 QSPI

    MCU_SOP0、R36、J5-19、始终为"1"

    MCU_SOP2、R36、J5-15、运行= 0;闪烁= 1

    SPI 连接

    AR_SPICLK1、R76、J6-13、

    AR_CS1、R1、J5-6、  

    AR_MOSI1、R4、J5-12

    AR_MISO1、R6、J5-14

    AR_HOSTINTR1、R10、J5-16

    GPIO-0、安装 R164、J6-15、毫米波传感器的时序选通

    GPIO-1、安装 R9、J5-8、TIDEP0091的输入、"1"校准、 0测量

    此致、

    乔·金塔尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    感谢您的指导。 我会告诉您它是否起作用!