This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:CAN#39;t 更新固件

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/669402/tdc1000-tdc7200evm-can-t-update-firmware

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

您好!

我已经成功安装了软件 GUI、它告诉我需要更新固件。 我尝试过几次,但它仍然存在下一个错误信息:

已
成功发送启动密码
发送 RAM BSL v00.06.05.34 DONE RAM BSL v00.06.05.34
无法从 RAM BSL 读取数据
启动 BSL 失败。
正在重新启动。
成功
发送 RAM BSL v00.06.05.34
DONE RAM BSL v00.06.05.34无法
从 RAM BSL 读取数据 

我尝试在按下 SW1的情况下重新插入电路板、但运气不好。

操作系统:Windows 7  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roman、

    请尝试从 GUI 中单独运行 BSL 加载程序。 如果您选择了默认安装目录、则会在以下文件夹中找到它:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TDC1000_7200EVM\MSP430 USB Firmware Upgrade Example

    如果这不起作用、您可能需要从 Windows 控制面板上的 Device Manager (设备管理器)页面卸载 MSP430器件、然后将其拔下并重新插回、然后再重新尝试 BSL 加载程序。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我单独运行了更新程序。 它显示设备已连接、因此一定不会出现问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    已多次尝试、已从"Device Manager (设备管理器)"中删除 USB 设备。 一点也不幸运。 相同的错误消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roman、

    为了澄清、在运行 BSL 程序时、您在插入 USB 电缆之前是否一直按住 SW1按钮?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 我在连接 USB 时尝试握住它。 另一个尝试在连接时将其保持、但在运行固件升级时仍保持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以查看此屏幕记录、您可能会有一些想法 drive.google.com/open
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我应该致电 TI 或向 TI 发送电子邮件以使其正常工作吗? 对我来说仍然不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、有什么更新吗?