请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000-TDC7200EVM
您好!
我已经成功安装了软件 GUI、它告诉我需要更新固件。 我尝试过几次,但它仍然存在下一个错误信息:
已 成功发送启动密码 发送 RAM BSL v00.06.05.34 DONE RAM BSL v00.06.05.34 无法从 RAM BSL 读取数据 启动 BSL 失败。 正在重新启动。 成功 发送 RAM BSL v00.06.05.34 DONE RAM BSL v00.06.05.34无法 从 RAM BSL 读取数据
我尝试在按下 SW1的情况下重新插入电路板、但运气不好。
操作系统:Windows 7