尊敬的支持:
我想问您是否可以在以下问题上帮助我:
在下面的帖子中、您解释了如何计算接收器 ADC 输入端给定射频功率的接收器 ADC 输入端的电压电平:
因此、I/Q ADC 输入端的满量程为1Vpeak、在 I/Q ADC 输入端为+10dBm (假设输入阻抗为50 Ω)、对于48dB 的接收增益、对应于接收器输入端的-38dBm CW (正弦)。 因此 I/Q ADC 电平(dBFS)= RX 输入电平(dBm)+ RX 增益(dB)- 10dBm。
但是、在图5-1的数据表中、接收器增益为48dB 时、接收器带内 P1dB 的输入为~-47dBm。
问题1. 为什么接收器带内 P1dB 9dB 比-38dBm 的 ADC 满量程接收器输入电平低。 您能告诉我、在 ADC 达到满量程之前、接收器链中的哪个元件导致了这种压缩吗?
问题2. 您能否确认上面用于根据 RX 输入功率计算 I/Q ADC 电平(以 dBFS 为单位)的公式是否正确?
感谢您对此提供的帮助。
谨致你的信,
Jonathan Jones