This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:接收器带内 P1dB 和接收器射频输入至 I/Q 输出增益

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/669461/awr1243-receiver-in-band-p1db-and-receiver-rf-input-to-i-q-output-gain

器件型号:AWR1243

尊敬的支持:

我想问您是否可以在以下问题上帮助我:

在下面的帖子中、您解释了如何计算接收器 ADC 输入端给定射频功率的接收器 ADC 输入端的电压电平:

e2e.ti.com/.../2258047

因此、I/Q ADC 输入端的满量程为1Vpeak、在 I/Q ADC 输入端为+10dBm (假设输入阻抗为50 Ω)、对于48dB 的接收增益、对应于接收器输入端的-38dBm CW (正弦)。  因此 I/Q ADC 电平(dBFS)= RX 输入电平(dBm)+ RX 增益(dB)- 10dBm。

但是、在图5-1的数据表中、接收器增益为48dB 时、接收器带内 P1dB 的输入为~-47dBm。

www.ti.com/.../specifications

问题1. 为什么接收器带内 P1dB 9dB 比-38dBm 的 ADC 满量程接收器输入电平低。  您能告诉我、在 ADC 达到满量程之前、接收器链中的哪个元件导致了这种压缩吗?

问题2.  您能否确认上面用于根据 RX 输入功率计算 I/Q ADC 电平(以 dBFS 为单位)的公式是否正确?

感谢您对此提供的帮助。

谨致你的信,

Jonathan Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jonathan、

    您能告诉我们您计划使用 AWR1243的应用是什么吗?

    这将帮助我们更好地了解您的问题并提供更好的支持。

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    感谢您的快速回复。

    我无法在公共论坛上真正分享应用程序的详细信息。

    也就是说、我们正在尝试基于 AWR1243对短距离雷达的性能进行建模、因此需要了解芯片的性能才能创建 模型。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jonathan、
    1V 峰值是绝对最大 ADC 输入、但它的饱和值超过+-0.5V 峰值。 这对应于增益为48dB 的-44dBm 输入电平。 因为是饱和点,但 P1db 点会稍早一些。 我们看到、输入电平通常为-47dBm 左右。

    此致、
    Vivek