请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1642 大家好、
Q4:IWR 1443似乎能够通过 CSI-2将仅针对1D FFT 计算的数据输出到外部。
IWR1642是否可以对 LVDS I/F 执行相同的操作? 。
谢谢、此致、
Kuerbis
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.