This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:IWR1642能否使用 LVDS I/F 输出数据?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/669689/iwr1642-could-iwr1642-output-the-data-with-lvds-i-f

器件型号:IWR1642

大家好、

 

Q4:IWR 1443似乎能够通过 CSI-2将仅针对1D FFT 计算的数据输出到外部。

IWR1642是否可以对 LVDS I/F 执行相同的操作? 。

 

谢谢、此致、

Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuerbis、

    数据采集演示给出了通过14xx 中的 LVDS/CSI2接口和16xx 中的 LVDS 接口输出数据的示例。 请查看 SDK1.1用户指南。

    输出数据是 ADC 输出数据、而不是1D FFT 输出。  

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Michelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michelle

     

    谢谢!

     

    此致、

     Kuerbis