您好!
我尝试通过 MOSFET 的全 H 桥(2个 P 沟道 IRF9540和2个 N 沟道 IRF540)和2个驱动器 IC IR2101 (具有+12VDC、6.4A 的电源)来运行 TEC1-12706珀耳帖热标签。
此处的逻辑为3.3V、由微控制器 PWM 应用。 两个输出端子同时有+9V 电压。
此设计通常与直流电机配合使用、但当连接到热感器时、它可以工作、但 P 沟道 MOSFET 会发热极高。 这是不可取的。
这有什么解决办法?
此致、
硬件设计器、
Nanosoft
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我尝试通过 MOSFET 的全 H 桥(2个 P 沟道 IRF9540和2个 N 沟道 IRF540)和2个驱动器 IC IR2101 (具有+12VDC、6.4A 的电源)来运行 TEC1-12706珀耳帖热标签。
此处的逻辑为3.3V、由微控制器 PWM 应用。 两个输出端子同时有+9V 电压。
此设计通常与直流电机配合使用、但当连接到热感器时、它可以工作、但 P 沟道 MOSFET 会发热极高。 这是不可取的。
这有什么解决办法?
此致、
硬件设计器、
Nanosoft
您好、Leonard
我正在尝试在珀耳帖热感应器的两个端子之间进行切换、以控制热侧/冷侧。 由于此应用需要非常精确地控制温度斜坡速率、因此我通过应用微控制器的 PWM 信号对其进行了控制。 这与 我们通过 H 桥控制双向直流电机的概念相同。
从技术上讲、该设计工作正常、但有一点是、当我 根据真值表应用 PWM 信号时、P-ch MOSFET 会在正常工作时开始发热。
这是我设计的障碍、我需要解决这个发热问题、或者需要设计新的东西。
您能为您提供帮助吗?
我在这里附上了一些方框图、因此请查看并提出一些建议。
e2e.ti.com/.../Peltier-contol-H-bridge.docx
此致、
硬件设计工程师
Nanosoft
您好、user5019538、
有关样片、请参阅 链接
我建议您考虑获取 DRV8432EVM (如果需要,请单击 此处查看 EVM 链接 )
此 EVM 可让您快速评估器件。