This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 珀耳帖热标签操作

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/671318/peltier-thermal-tag-operation

主题中讨论的其他器件:DRV8432DRV8432EVM

您好!

我尝试通过 MOSFET 的全 H 桥(2个 P 沟道 IRF9540和2个 N 沟道 IRF540)和2个驱动器 IC IR2101 (具有+12VDC、6.4A 的电源)来运行 TEC1-12706珀耳帖热标签。  

此处的逻辑为3.3V、由微控制器 PWM 应用。 两个输出端子同时有+9V 电压。

此设计通常与直流电机配合使用、但当连接到热感器时、它可以工作、但 P 沟道 MOSFET 会发热极高。 这是不可取的。

这有什么解决办法?

此致、

硬件设计器、

Nanosoft

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好5019538、

    请提供有关您要实现的目标的其他信息。  方框图和/或原理图会有所帮助。 由于珀耳帖模块温度较低、似乎您需要一种设计来驱动它、 可能与您提到的电机驱动器类似、因此我对温度传感器基准感到困惑。  请包含操作珀耳帖标签所需的要求、包括电压和电流要求。

    期待着为设计提供帮助。

    ~Leonard

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonard

    我正在尝试在珀耳帖热感应器的两个端子之间进行切换、以控制热侧/冷侧。 由于此应用需要非常精确地控制温度斜坡速率、因此我通过应用微控制器的 PWM 信号对其进行了控制。 这与 我们通过 H 桥控制双向直流电机的概念相同。

    从技术上讲、该设计工作正常、但有一点是、当我 根据真值表应用 PWM 信号时、P-ch MOSFET 会在正常工作时开始发热。

    这是我设计的障碍、我需要解决这个发热问题、或者需要设计新的东西。

    您能为您提供帮助吗?

    我在这里附上了一些方框图、因此请查看并提出一些建议。

    e2e.ti.com/.../Peltier-contol-H-bridge.docx

    此致、

    硬件设计工程师

    Nanosoft

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     感谢您分享设计和挑战的详细信息、但是您参考的 MOSFET 是 Vishay 和 IR 器件、而不是德州仪器。  因此、我们将无法协助处理此请求;请联系这些供应商。   

     另一方面、如果您考虑使用 TI 组件进行重新设计、请发送所有操作要求/规格、以便我们了解可行性并提供建议。  

    此致、  

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user5019538、

    如 Leonard 提到的、如果您考虑使用 TI 组件进行重新设计、请考虑使用 DRV8432。
    假定 DRV8432符合运行要求、DRV8432具有四个全桥、可配置为在并行模式下连续驱动14A。

    有关示例配置、请参阅数据表的图17。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我注意到您在12V 应用中使用的是600V N 沟道。 这似乎有点过分。

    我还注意到您正在尝试使用驱动器来驱动 P 沟道功率 MOSFET、该驱动器设计用于驱动 N 沟道 MOSFET 的半桥。 我怀疑这就是您在高侧的 P 沟道 MOSFET 变热的原因。

    我们在 TI 提供许多具有更适合您的应用的电压范围的半桥驱动器。 我们还提供具有更合适电压范围的功率 MOSFET。

    http://www.ti.com/gatedrivers
    http://www.ti.com/mosfet

    除了 Rick 的建议之外、我们还提供了 DRV59x 系列器件、但这些器件的电流对于您的特定应用而言太低。

    有许多方法可以驱动您的珀耳帖。 在不详细了解您的系统和限制的情况下、很难推荐最佳的 TI 解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick

    我发现您的建议对于在研究 DRV8432的文档后使用 DRV8432重新设计它非常有帮助。
    我需要 DRV8432的样片、以便进行进一步的进展和开发。 我如何获得这些信息、如果可能、您能否提出建议?

    此致、
    硬件设计工程师
    Nanosoft
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user5019538、

    有关样片、请参阅 链接

    我建议您考虑获取 DRV8432EVM (如果需要,请单击 此处查看 EVM 链接 )

    此 EVM 可让您快速评估器件。