工具/软件:WEBENCH设计工具
您能建议我们解决幽灵问题吗?
当传感器视野前方没有任何东西时、我们发现一些鬼影噪声。
我们指的是"幽灵"、 尽管地板上没有任何东西、但在视图上却被发现了点。
我们应该如何解决(或清除)这一幽灵?
我们被重新加了分? 还是更改设置?
请参阅随附的文件是发生重影时的测试环境和设置。
此致、
Senoo。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
您能建议我们解决幽灵问题吗?
当传感器视野前方没有任何东西时、我们发现一些鬼影噪声。
我们指的是"幽灵"、 尽管地板上没有任何东西、但在视图上却被发现了点。
我们应该如何解决(或清除)这一幽灵?
我们被重新加了分? 还是更改设置?
请参阅随附的文件是发生重影时的测试环境和设置。
此致、
Senoo。
您好!
在 EVM 设置(硬件)的图片中、如果我们的地板高度高于70cm、 您可以想象、发射一个具有与方位角和仰角视场匹配的镂空的闪光灯时 、雷达反射是差分频率、其中接收器信号电平高于检测到的事件的阈值。
A)如果您的地板上方为70cm、则会有一个可以返回的地面反射。 如果雷达天线 EVM 前面有任何机械安装、如基板、则可能是反射物体。
-使用雷达后面安装板上的4颗螺钉重新安装雷达,并确保基板位于 EVM 后面,
-如果 EVM 天线上有一些异物、也会发生这种情况。 小心地使用经过滤的空气喷雾、然后喷洒天线区域
-更改 EVM 天线相对于地面的仰角也有助于消除支架或接地偏转。
-有时、会将硬化的纸板用作放置在 EVM 地板安装底座上的雷达导流板。
b)在接收器返回信号(零多普勒的距离剖面)的图片中
在重新安装雷达并清洁天线之后
直流信号强、这可能需要将 Visualizer 配置保存到 PC、并使用 mmWave SDK 用户指南调整 calibDcRangeSig API
最小化直流(0米)振幅
随着直流电平的降低、使用相同的图、最终应在0米附近移除检测(橙色点)。
还有一个范围的可视化工具 SNR、更改此 db 值可以排除或包含更多或更少的目标、
此致、
乔·金塔尔