This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/IWR1443BOOST:解决检测到的重影点问题。

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/670019/webench-tools-iwr1443boost-to-solve-ghost-detected-point-problem

器件型号:IWR1443BOOST

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您能建议我们解决幽灵问题吗?

当传感器视野前方没有任何东西时、我们发现一些鬼影噪声。

我们指的是"幽灵"、 尽管地板上没有任何东西、但在视图上却被发现了点。

我们应该如何解决(或清除)这一幽灵?

我们被重新加了分? 还是更改设置?

请参阅随附的文件是发生重影时的测试环境和设置。


此致、

Senoo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 EVM 设置(硬件)的图片中、如果我们的地板高度高于70cm、 您可以想象、发射一个具有与方位角和仰角视场匹配的镂空的闪光灯时  、雷达反射是差分频率、其中接收器信号电平高于检测到的事件的阈值。

    A)如果您的地板上方为70cm、则会有一个可以返回的地面反射。  如果雷达天线 EVM 前面有任何机械安装、如基板、则可能是反射物体。

      -使用雷达后面安装板上的4颗螺钉重新安装雷达,并确保基板位于 EVM 后面,

      -如果 EVM 天线上有一些异物、也会发生这种情况。   小心地使用经过滤的空气喷雾、然后喷洒天线区域

      -更改 EVM 天线相对于地面的仰角也有助于消除支架或接地偏转。  

       -有时、会将硬化的纸板用作放置在 EVM 地板安装底座上的雷达导流板。

    b)在接收器返回信号(零多普勒的距离剖面)的图片中

       在重新安装雷达并清洁天线之后

        直流信号强、这可能需要将 Visualizer 配置保存到 PC、并使用 mmWave SDK 用户指南调整 calibDcRangeSig API

        最小化直流(0米)振幅

        随着直流电平的降低、使用相同的图、最终应在0米附近移除检测(橙色点)。

        还有一个范围的可视化工具 SNR、更改此 db 值可以排除或包含更多或更少的目标、

    此致、

    乔·金塔尔

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Joe-San

    我们尝试使 calibDcRangeSig 启用、那么它看起来会更好。
    我们将尝试进行更多测试。

    Senoo。