主题中讨论的其他器件:IWR1443、
我迫切需要 HSDC Pro 4.5版。
目前,我正在帮助法兰克福销售办事处的同事设置 TSW1400板和 IWR1443。
即使我们正确选择了行、我们也会遇到帧错误、并且 ADC_BIN 文件中没有数据。 4.7版现已使用。
如果您能通过提供旧版本来帮助我、我会非常高兴。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我迫切需要 HSDC Pro 4.5版。
目前,我正在帮助法兰克福销售办事处的同事设置 TSW1400板和 IWR1443。
即使我们正确选择了行、我们也会遇到帧错误、并且 ADC_BIN 文件中没有数据。 4.7版现已使用。
如果您能通过提供旧版本来帮助我、我会非常高兴。
你好 Justin!
我再次尝试使用4.5版 HSDC Pro 软件。
我看到的唯一变化是甚至没有打开 PostProc 文件。
这是我的日志文件和我的 ADC_DATA_LOG 文件。
如果我们能够尽快解决这个问题,我将非常高兴。 正如我已经提到的、我们确实有了召开客户会议的日期。
e2e.ti.com/.../LogFile.txte2e.ti.com/.../1122.adc_5F00_data_5F00_log.log
您好 Justin、
感谢你能抽出时间。
1.:您的右侧、添加了具有 TSW1400和 IWR1443BOOST 的开发包
2.版本1.7.4.0
3.:传感器配置选项卡
4:是的、在早期的情况下、在一个小型 MATLAB 窗口中显示了一个帧错误、并且打开了一个空的 PostProc、在 ebin 文件中没有数据。 现在、使用 HSDC 4.5版本、我甚至没有得到、我只得到任何东西。 而不是刚才描述的错误。
非常感谢您的参与、
Marion
您好、Marion、
我尝试重复您的问题。
1) 1)您是否正在使用中的固件 ? 该固件给了我一些问题。 我将通过电子邮件向您发送工作版本。
2) 2)在帧配置中、将 "帧数"设置为0。 这会将器件设置为运行无限帧、直到您按下"Stop Frame"按钮。 我建议设置帧数、因为这会使数据采集过程更加顺畅。 请注意、您可以运行的帧数受限于8秒的默认捕捉窗口。 周期为40ms (默认情况下、我认为这是您使用的值)、您每秒运行25个帧、因此您不能运行超过200帧的数据。 我会保持低于这个数字。 我使用32帧进行了测试。
3) 3)帧完成后、TSW1400需要一些时间才能将所有数据传输到 PC。 由于线性调频脉冲环路或 ADC 样本数量较大、因此这可能需要3到6分钟的时间。 在默认配置和32帧的情况下、数据传输只需19秒。 您的里程可能会有所不同。
此致、
Justin
您好 Justin、
您是否成功复制了我的设置?
1) 1)我尝试了这个、以使我进入 Francios 设置状态。 在此之前、我尝试过"DFP_01_00_00_01"版本。 当然、我在这两者之间擦除了闪存。
2) 2)我确定、我会像此处的手册中那样设置帧数32。 当然、我将在本周重复我的设置
3) 3)如上所述、本周我将再次尝试。 但我确信、在19秒内、我会看到一些东西、就像我尝试过的那样。
此致、
Marion