This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:需要4.5版 HSDC

Guru**** 2612335 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/669247/iwr1443boost-need-version-4-5-of-hsdc

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443

我迫切需要 HSDC Pro 4.5版。

目前,我正在帮助法兰克福销售办事处的同事设置 TSW1400板和 IWR1443。

即使我们正确选择了行、我们也会遇到帧错误、并且 ADC_BIN 文件中没有数据。 4.7版现已使用。

 

如果您能通过提供旧版本来帮助我、我会非常高兴。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、

    我将为您查找 HSDC Pro v4.5。 同时、我们可能能够解决您的问题、而无需更改软件版本。 您使用的是哪个版本的 RADAR Studio? 您能否从 Radar Studio 向我发送日志、以便我确保您正确执行所有步骤?

    谢谢、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marion、

    我已通过电子邮件向您发送了 HSDC 专业版链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Justin!

     

    我再次尝试使用4.5版 HSDC Pro 软件。

    我看到的唯一变化是甚至没有打开 PostProc 文件。

    这是我的日志文件和我的 ADC_DATA_LOG 文件。

    如果我们能够尽快解决这个问题,我将非常高兴。 正如我已经提到的、我们确实有了召开客户会议的日期。

    e2e.ti.com/.../LogFile.txte2e.ti.com/.../1122.adc_5F00_data_5F00_log.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marion、

    我还有几个问题:

    1) 1)您使用的是哪个器件? 从日志中、您会看到一个1243。 此外、您是否正在将 EVM 与 DevPack 和 TSW1400配合使用?
    2) 2)您使用的是 Radar Studio 的哪个版本?
    3) 3)您是否使用 SensorConfig 选项卡或 ContStream 选项卡来捕获数据?
    4) 4)您是否看到除以下之外的任何错误:
    "数据收集出错。 请重试。 确保在布防和触发帧之间有足够的时间(2秒)。 此外、确保 LVDS 在 AR 器件上处于活动状态、并且 TSW1400使用正确的固件处于活动状态。、0、"

    谢谢、
    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢你能抽出时间。

    1.:您的右侧、添加了具有 TSW1400和 IWR1443BOOST 的开发包

    2.版本1.7.4.0

    3.:传感器配置选项卡

    4:是的、在早期的情况下、在一个小型 MATLAB 窗口中显示了一个帧错误、并且打开了一个空的 PostProc、在 ebin 文件中没有数据。 现在、使用 HSDC 4.5版本、我甚至没有得到、我只得到任何东西。 而不是刚才描述的错误。

    非常感谢您的参与、

    Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、

    我尝试重复您的问题。  

    1) 1)您是否正在使用中的固件 ? 该固件给了我一些问题。 我将通过电子邮件向您发送工作版本。

    2) 2)在帧配置中、将 "帧数"设置为0。 这会将器件设置为运行无限帧、直到您按下"Stop Frame"按钮。 我建议设置帧数、因为这会使数据采集过程更加顺畅。 请注意、您可以运行的帧数受限于8秒的默认捕捉窗口。 周期为40ms (默认情况下、我认为这是您使用的值)、您每秒运行25个帧、因此您不能运行超过200帧的数据。 我会保持低于这个数字。 我使用32帧进行了测试。

    3) 3)帧完成后、TSW1400需要一些时间才能将所有数据传输到 PC。 由于线性调频脉冲环路或 ADC 样本数量较大、因此这可能需要3到6分钟的时间。 在默认配置和32帧的情况下、数据传输只需19秒。 您的里程可能会有所不同。

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    您是否成功复制了我的设置?

    1) 1)我尝试了这个、以使我进入 Francios 设置状态。  在此之前、我尝试过"DFP_01_00_00_01"版本。 当然、我在这两者之间擦除了闪存。

    2) 2)我确定、我会像此处的手册中那样设置帧数32。 当然、我将在本周重复我的设置

    3) 3)如上所述、本周我将再次尝试。 但我确信、在19秒内、我会看到一些东西、就像我尝试过的那样。

    此致、

    Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marion、

    我们仍在寻求解决办法。 我想确保您的 EVM 正常工作。 您可以尝试在其上运行 OOB 演示吗?

    此致、
    Justin