Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-STUDIO、 IWR1443
您好、香榭丽舍
我们有几个关于 mmWave rador 的问题
1) 1)您能告诉我们 TSW400 EVM 的用途是什么?
-对于 AWR12xx、此 EVM 可帮助分析"原始 ADC"。 但是、对于 IWR144x、我无法理解该 EVM
在之前的版本中、此 TSW 有助于使用 MMWAVE-STUDIO。 但是、最新 的 MMWAVE-STUDIO 版本不需要 TSW400 EVM。
2) 2)我们想知道如何捕获此可视化工具数据。 我想当我们按下“记录开始”和“记录停止”时,将创建.dat 文件。
但是、我们不知道如何加载此文件。 请告诉我们这种方法吗?
3) 3)通常、我们需要访问可视化工具到云。 但是、我们希望单独使用它。 因为、我们的测试必须在 无法连接到以太网的外部区域进行。
4) 4)根据理论、IWR1443 EVM 的基本理论 距离分辨率通常接近3.75cm。 该方程式由 DREs=c/2B 计算得出。
但是、当我们实现心脏呼吸演示时、该分辨率接近 um 或 mm。 您是如何意识到这一点的? 是否进行了软件调整?
5)在 Rx 和 Rx 天线距离之间,该公式为 λ/4。 您能不能在 IWR14xx EVM 上告诉我们这个 λ μ A 的精确数字吗?
6) 6)您是否有每个范围和分辨率的比较表? I.e)最大距离= 70m,分辨率? 等等
此致、
Kz777