This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:IWR14xx 问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-STUDIO, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/671847/iwr1443boost-iwr14xx-question

器件型号:IWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-STUDIOIWR1443

您好、香榭丽舍

我们有几个关于 mmWave rador 的问题

1) 1)您能告诉我们 TSW400 EVM 的用途是什么?

-对于 AWR12xx、此 EVM 可帮助分析"原始 ADC"。 但是、对于 IWR144x、我无法理解该 EVM

在之前的版本中、此 TSW 有助于使用 MMWAVE-STUDIO。 但是、最新 的 MMWAVE-STUDIO 版本不需要 TSW400 EVM。

www.ti.com/.../MMWAVE-STUDIO

2) 2)我们想知道如何捕获此可视化工具数据。 我想当我们按下“记录开始”和“记录停止”时,将创建.dat 文件。

但是、我们不知道如何加载此文件。 请告诉我们这种方法吗?  

3) 3)通常、我们需要访问可视化工具到云。 但是、我们希望单独使用它。 因为、我们的测试必须在 无法连接到以太网的外部区域进行。

4) 4)根据理论、IWR1443 EVM 的基本理论 距离分辨率通常接近3.75cm。 该方程式由 DREs=c/2B 计算得出。

  但是、当我们实现心脏呼吸演示时、该分辨率接近 um 或 mm。 您是如何意识到这一点的? 是否进行了软件调整?

5)在 Rx 和 Rx 天线距离之间,该公式为 λ/4。 您能不能在 IWR14xx EVM 上告诉我们这个 λ μ A 的精确数字吗?  

6) 6)您是否有每个范围和分辨率的比较表? I.e)最大距离= 70m,分辨率?  等等  

此致、

Kz777

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kz777、

    我现在只能回答问题4、但我已要求他人帮助他人。

    4) 4)距离分辨率为3.75cm、但与精度不同。 分辨率是指为了使传感器区分两个物体而分隔的距离、这两个物体是两个不同的物体。 我们可以进行许多操作来实现亚毫米甚至微米级精度、但距离分辨率将固定在3.75cm。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kz、

    1) 1) TSW1400允许您从 EVM 的 ADC 收集原始数据。 如果您希望使用 Radar Studio 收集数据、则需要这样做。 - mmWave Studio 不使用原始数据运行;EVM 处理原始数据(FFT、CFAR)并将检测到的点和值返回到 MMWAVE-STUDIO 软件。

    2) 2) 毫米波演示用户指南 -第4.4节对此进行了说明

    3) 3)您可以作为可执行文件下载演示。 在 dev.ti.com/gallery 页面上、如果将鼠标悬停在"mmWave Demo"按钮上、您将拥有此选项。

    5) 5)天线专为78 GHz 工作频率而设计。 波长为3.84mm、Rx 间距为1.92mm。

    6) 6)在设计线性调频脉冲时有很多选择、因此我们无法使用该信息组合表。 但是、您可以使用 毫米波传感估算器 设计具有最佳参数的线性调频脉冲。

    此致、

    Justin