主题中讨论的其他器件: TDC1000
您好!
是否可以将几个 PGA460s 用作发送器和接收器,如下图所示?
PGA460s 之间的距离或位置是否有限制(如果可能)?
此致、
加藤
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Kato、
您能再多讲一讲您的应用吗? PGA460 通常不会以这种方式使用、但这是可行的。
按照您设置方框图的方式、您的发送 PGA460似乎无需侦听回波、接收 PGA460也不需要突发。 在这种情况 下、您可以对方框图进行一些修改、并使用数据表第38页的表3中的广播命令。 发送 PGA460的 INP 和 INN 引脚可保持悬空、而接收 PGA460的 OUTA 和 OUTB 引脚可保持悬空。 此外、您可以省略接收端的变压器、这将降低解决方案的成本。 应向两个 PGA460s 发送广播"突发和监听"命令。 如果没有变压器、接收 PGA460将无法突发、并且基本上处于"仅监听"模式。 但是、发送两个 PGA460s 同一命令将防止接收端过早开始侦听时可能出现的时序错误。 请注意、这将要求两个 PGA460s 连接到同一 UART 信号。
对于 PGA460s 之间的距离、这在很大程度上取决于它们运行的环境、功率预算、PCB 空间、以及低成本或高性能解决方案对您而言是否更重要。 我可以通过这些信息更好地了解您的预期范围。
此致、
您好 Kato、
这是空气耦合环境吗? 如果这是液体耦合环境、TDC1000将更适合您的应用。
在 PGA460s 的这一方向上、两个换能器之间的距离并不重要、但它们必须具有重叠的视场。 如果视场不重叠、监听传感器将无法在其他传感器突发时检测回波。 对换能器进行角度化可能有助于产生重叠的视场。 听音传感器检测回波的能力也取决于您尝试检测的物体的形状。 您能告诉我物体是平坦还是弯曲、物体的大小是多少?
此外、我之前建议的广播命令在此设置中不起作用。 如果在此设置中使用广播命令、两个换能器将同时突发、从而导致干扰。 您可能需要并行 UART 信号来使用微控制器单独控制每个 PGA460。 需要为一个 PGA460提供单个地址 "仅监听"命令 、同时为另一个提供单个地址 "突发和监听"命令。 如果这些信号无法同时到达 PGA460s、则可能会在飞行时间计算中发生错误。 单地址命令可在 数据表的表3的第37页找到。
此致、