This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460:如何使用几个 PGA460

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460, TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/671747/pga460-how-to-using-a-couple-of-pga460s

器件型号:PGA460
主题中讨论的其他器件: TDC1000

您好!

是否可以将几个 PGA460s 用作发送器和接收器,如下图所示?
PGA460s 之间的距离或位置是否有限制(如果可能)?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    您能再多讲一讲您的应用吗? PGA460 通常不会以这种方式使用、但这是可行的。  

    按照您设置方框图的方式、您的发送 PGA460似乎无需侦听回波、接收 PGA460也不需要突发。 在这种情况 下、您可以对方框图进行一些修改、并使用数据表第38页的表3中的广播命令。 发送 PGA460的 INP 和 INN 引脚可保持悬空、而接收 PGA460的 OUTA 和 OUTB 引脚可保持悬空。 此外、您可以省略接收端的变压器、这将降低解决方案的成本。 应向两个 PGA460s 发送广播"突发和监听"命令。 如果没有变压器、接收 PGA460将无法突发、并且基本上处于"仅监听"模式。 但是、发送两个 PGA460s 同一命令将防止接收端过早开始侦听时可能出现的时序错误。 请注意、这将要求两个 PGA460s 连接到同一 UART 信号。  

    对于 PGA460s 之间的距离、这在很大程度上取决于它们运行的环境、功率预算、PCB 空间、以及低成本或高性能解决方案对您而言是否更重要。 我可以通过这些信息更好地了解您的预期范围。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kristin - San、您好!

    感谢您提供信息。

    根据您的解释,我认为以下配置也可以应用,因此,如果换能器之间的距离或位置有限制,您能否给我建议?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    这是空气耦合环境吗? 如果这是液体耦合环境、TDC1000将更适合您的应用。

    在 PGA460s 的这一方向上、两个换能器之间的距离并不重要、但它们必须具有重叠的视场。 如果视场不重叠、监听传感器将无法在其他传感器突发时检测回波。 对换能器进行角度化可能有助于产生重叠的视场。 听音传感器检测回波的能力也取决于您尝试检测的物体的形状。 您能告诉我物体是平坦还是弯曲、物体的大小是多少?

    此外、我之前建议的广播命令在此设置中不起作用。 如果在此设置中使用广播命令、两个换能器将同时突发、从而导致干扰。 您可能需要并行 UART 信号来使用微控制器单独控制每个 PGA460。 需要为一个 PGA460提供单个地址 "仅监听"命令 、同时为另一个提供单个地址 "突发和监听"命令。 如果这些信号无法同时到达 PGA460s、则可能会在飞行时间计算中发生错误。  单地址命令可在 数据表的表3的第37页找到。

    此致、