This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM96000:LM96000 PWM 输出和 TACH 输入

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM96000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/671715/lm96000-lm96000-pwm-output-and-tach-input

器件型号:LM96000

您好、Sirs、

我们需要在同一 SMBus 系统中使用两个 LM96000来测量六个 PWM 和六个 TACH 仪表。

因此需要为 PWM3/Add_enable TACH4/Add_SEL 拉正确的电平

您是否对以下内容有意见:

对于  PWM1~3 、LM96000#1上拉至10K 至3.3V。 从机地址默认为"0x2e"

对于  PWM1~2、LM96000#2上拉至10K 至3.3V。 如何处理漏引脚的 PWM3/ADD_ENABLE?  如何处理  TACH4/ADD_SEL? 此设备的从地址是什么?

非常感谢!

我听到了这种描述。 这是否意味着我无法将 TACH4和 PWM3用于第二个 LM96000??

当使用非默认地址时、TACH4会被寻址
而 PWM3将无法正常工作。 如时序图中所示、地址使能引脚必须保持低电平、以便
被锁存的地址保持有效。 如果在第一个 SMBus 后将地址使能引脚拉高
通信、则 LM96000 SMBus 地址将在前五个时钟之后恢复为默认值(2Eh)
进行下一个 SMBus 通信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Terry、

    我需要思考这个问题、然后再回到您的问题上。

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Terry、

    遗憾的是、当您在同一 SMBus 上使用两个 LM96000s 时、您只能控制多达5个风扇、因为第二个器件的 TACH4和 PWM3不会像您在数据表中注意到的那样工作。

    对于 PWM1~3、器件#1上拉10K 至3.3V。 从器件地址默认为0x2E。
    器件#2将10K 上拉至3.3V,用于 PWM1~2。

    将地址使能模式下 PWM3的10k 拉至 GND、然后
    根据您对 SMBus 从地址的偏好、在 TACH4上拉或下拉以进行地址选择。
    下拉 TACH4为0x2C、上拉 TACH4为0x2D。 请参阅数据表第9页的地址表。

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、开尔文、

    不敢相信... 我需要为此添加额外的组件?

    非常感谢您的帮助~