请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM96000 您好、Sirs、
我们需要在同一 SMBus 系统中使用两个 LM96000来测量六个 PWM 和六个 TACH 仪表。
因此需要为 PWM3/Add_enable 和 TACH4/Add_SEL 拉正确的电平。
您是否对以下内容有意见:
对于 PWM1~3 、LM96000#1上拉至10K 至3.3V。 从机地址默认为"0x2e"
对于 PWM1~2、LM96000#2上拉至10K 至3.3V。 如何处理开漏引脚的 PWM3/ADD_ENABLE? 如何处理 TACH4/ADD_SEL? 此设备的从地址是什么?
非常感谢!
我听到了这种描述。 这是否意味着我无法将 TACH4和 PWM3用于第二个 LM96000??
当使用非默认地址时、TACH4会被寻址
而 PWM3将无法正常工作。 如时序图中所示、地址使能引脚必须保持低电平、以便
被锁存的地址保持有效。 如果在第一个 SMBus 后将地址使能引脚拉高
通信、则 LM96000 SMBus 地址将在前五个时钟之后恢复为默认值(2Eh)
进行下一个 SMBus 通信