This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612:哪一种解决方案是最佳的? (和其他问题。)

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1101, LDC1101EVM, LDC1312EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/671214/ldc1612-which-is-best-solution-and-other-questions

器件型号:LDC1612
主题中讨论的其他器件:LDC1101LDC1101EVMLDC1312EVM

您好、E2E、

我遇到了设计传感器线圈产品的新客户。
请向他们提供建议。

目标:碳钢,W=50mm / H=50mm / d=4mm。
传感器线圈尺寸:D=7mm (最大值)。
测量距离:1mm (最大)。
分辨率:1um (最大)。

Q1:LDC16xx、LDC13xx 或 LDC1101,您推荐使用哪款器件?
问题2:我试过 Webench。 为什么不选择 LDC1101?

他们已经购买并测试了 LDC1000-EVM。
当 A 和 B 之间的距离太近时、EVM 输出数据全部为"0"或全部为"1"。

问题3:是因为共振频率的饱和导致的吗?

目标到线圈的距离、1mm -> 100um -> 1mm -> 100um、重复...

每次采样时、由它们采样的数据略有不同。
Q4:为什么数据不同?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我回答您的以下问题:

    [引用 user="ACGUY"] Q1:LDC16xx、LDC13xx 或 LDC1101,您推荐使用哪款器件?

    根据速度、精度、电压电源、接口和其他要求、器件建议将有所不同。 如需更多信息、请查看以下应用手册:

    《LDC 器件选择指南》[SNOA954]: www.ti.com/.../SNOA954

    [引用 user="ACGUY]Q2:我尝试了 Webench。 为什么未选择 LDC1101?[/QUERT]

    Webench 工具尚未更新为包含 LDC1101、但无论器件如何、线圈设计都是相似的。 目前没有更新 Webench 工具的计划。

    [报价用户="ACGUY">他们已经购买并测试了 LDC1000-EVM。
    当 A 和 B 之间的距离太近时、EVM 输出数据全部为"0"或全部为"1"。

    问题3:是因为共振频率饱和?[/引述]

    不清楚这是指 LDC1000的比较器输出还是接近数据。 有可能未正确设置 RP_MIN 和 RP_MAX 值、或者器件中有一些其他设置未正确配置。 如果使用 LDC1000、请参阅数据表以获取有关其使用的具体指导。  

    [引用 user="ACGUY">从目标到线圈的距离、1mm -> 100um -> 1mm -> 100um、重复...

    每次采样时、由它们采样的数据略有不同。  

    Q4:为什么数据不同?[/quot]

    我建议使用具有更高测量可重复性和精度的 LDC1101EVM、LDC1312EVM 或 LDC612EVM 测试同一实验。

    此致、

    Luke