请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 主题中讨论的其他器件: IWR1443BOOST
我将 AWR 与外部微控制器连接。 我在 AWR1642Boost 用户指南(第7页)中阅读了这篇文章:"由于 I/O 未实现失效防护、因此 MCU 不得在该 I/O 电源稳定之前将任何 I/O 信号驱动至 AWR 器件、以避免泄漏电流进入 I/O。" 这是 PGOOD 信号的脚注、用于指示 VIO 电源的状态。
我想更详细地了解哪些是安全的、哪些是不安全的。 具体而言、如果外部 MCU 上的 GPIO 是输入并具有接地下拉电阻、这是否安全? 如果它是具有3.3V 上拉电阻的输入、该怎么办?
此外、如果 MCU 通过拉低 PMIC 使能引脚来关闭 AWR、这是否适用? 也就是说、如果 PMIC 使能为低电平、那么在 GPIO 上施加电压是否安全?