This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:在 VIO 电源稳定之前将 IO 信号驱动至 AWR

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/671461/awr1642-driving-io-signals-to-awr-before-vio-supply-is-stable

器件型号:AWR1642
主题中讨论的其他器件: IWR1443BOOST

我将 AWR 与外部微控制器连接。 我在 AWR1642Boost 用户指南(第7页)中阅读了这篇文章:"由于 I/O 未实现失效防护、因此 MCU 不得在该 I/O 电源稳定之前将任何 I/O 信号驱动至 AWR 器件、以避免泄漏电流进入 I/O。" 这是 PGOOD 信号的脚注、用于指示 VIO 电源的状态。

我想更详细地了解哪些是安全的、哪些是不安全的。 具体而言、如果外部 MCU 上的 GPIO 是输入并具有接地下拉电阻、这是否安全? 如果它是具有3.3V 上拉电阻的输入、该怎么办?

此外、如果 MCU 通过拉低 PMIC 使能引脚来关闭 AWR、这是否适用? 也就是说、如果 PMIC 使能为低电平、那么在 GPIO 上施加电压是否安全?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们有一个 TI 参考设计、展示了我们如何将 IWR1443BOOST 与微控制器连接。

    您是否已查看过该内容?

    www.ti.com/.../TIDEP-0091

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果 AWR 未通电、则不应将 I/O 驱动为高电平。 禁用 PMIC 时也会出现这种情况。 下拉至接地应该很好。

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我提出这个问题后、我意识到在 AWR1642Boost 板上、几个 I/O 引脚上拉至3.3V (在板上、在芯片外部)。 例如、串行 TX 和 RX、NERROUT 和 SPI CE。 因此、对于这些引脚、3.3V 似乎是可以的。 不驱动它们的警告是否仅适用于某些 I/O 引脚?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    PMIC 提供+3.3VD 信号、因此这些线路仅在器件出现时才会开始上拉。

    此致、

    Adriian