请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1443BOOST Thread 中讨论的其他器件:AWR1443、
您好!
我使用的是 AWR1443BOOST 和 TSW1400板。 我能够使用 Radar Studio 捕获数据。 是否可以通过超级终端控制 AWR1443来配置线性调频脉冲并运行测试、然后在 TSW1400上记录数据而无需使用 Radar Studio? 我一直在搜索手册中的设置过程、找不到。
谢谢