This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:终端中的 TSW1400EVM 设置和采集演示

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443, AWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/671861/awr1443boost-tsw1400evm-setup-and-capture-demo-in-terminal

器件型号:AWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1443

您好!  

我使用的是 AWR1443BOOST 和 TSW1400板。  我能够使用 Radar Studio 捕获数据。  是否可以通过超级终端控制 AWR1443来配置线性调频脉冲并运行测试、然后在 TSW1400上记录数据而无需使用 Radar Studio?  我一直在搜索手册中的设置过程、找不到。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果用户指南中未对此进行说明、则不支持此用例

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    控制一切的最简单方法是使用 Lua 脚本控制您的设置。 无法直接通过终端控制 Radar Studio。

    此致、

    Adrian