主题中讨论的其他器件:AWR1642、 AWR1443、 IWR1443
您好!
通过您提供的演示、可以从 AWR1443和 AWR1642的生命体征实验室中获取距离剖面复杂样本。 AWR1443有一个 Matlab 代码、而另一个有一个用 Qt 库编写的 C++代码。 当我用相同的配置配置两个雷达时、每次从雷达发出的距离剖面样本数量对于两个雷达都是不同的。 例如、我将雷达配置为以下配置、AWR1642为我提供长度为43的距离剖面复数样本矢量、而另一个为长度为22的矢量。 为什么?
AWR1443配置:
sensorStop
FlushCfg
DfeDataOutputMode 1
通道配置15 1 0
ADCfg 2 1.
AdcbufCfg 0 1 0 1
ProfileCfg 0 77 7 6 57 0 70 1 100 2000 0 30
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
帧配置0 2 0 50 1 0
guiMonitor 0 0 0 1
VitalSignsCfg 0.4 1.8 512 0.5 0.05 0.05
sensorStart
AWR1642配置:
sensorStop
FlushCfg
DfeDataOutputMode 1
通道配置15 3 0
ADCfg 2 1.
adcbufCfg -1 0 1 0 0
ProfileCfg 0 77 7 6 57 0 70 1 100 2000 0 30
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
帧配置0 2 0 50 1 0
低功耗0 0
guiMonitor 0 0 0 0 1
VitalSignsCfg 0.4 1.8 256 512 1 0.1 0.05 100000 300000
运动检测1 20 2.0 0
sensorStart
此致、
莫斯塔法