This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:AWR1443和 AWR1642的生命体征实验室不会为我提供相同的距离剖面尺寸

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1443, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/671060/awr1443boost-vital-sign-lab-for-awr1443-and-awr1642-do-not-give-me-the-same-range-profile-size

器件型号:AWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1642AWR1443IWR1443

您好!  

通过您提供的演示、可以从 AWR1443和 AWR1642的生命体征实验室中获取距离剖面复杂样本。 AWR1443有一个 Matlab 代码、而另一个有一个用 Qt 库编写的 C++代码。 当我用相同的配置配置两个雷达时、每次从雷达发出的距离剖面样本数量对于两个雷达都是不同的。 例如、我将雷达配置为以下配置、AWR1642为我提供长度为43的距离剖面复数样本矢量、而另一个为长度为22的矢量。 为什么?  

AWR1443配置:

sensorStop
FlushCfg
DfeDataOutputMode 1
通道配置15 1 0
ADCfg 2 1.
AdcbufCfg 0 1 0 1
ProfileCfg 0 77 7 6 57 0 70 1 100 2000 0 30
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
帧配置0 2 0 50 1 0
guiMonitor 0 0 0 1
VitalSignsCfg 0.4 1.8 512 0.5 0.05 0.05
sensorStart

AWR1642配置:

sensorStop
FlushCfg
DfeDataOutputMode 1
通道配置15 3 0
ADCfg 2 1.
adcbufCfg -1 0 1 0 0
ProfileCfg 0 77 7 6 57 0 70 1 100 2000 0 30
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
帧配置0 2 0 50 1 0
低功耗0 0
guiMonitor 0 0 0 0 1
VitalSignsCfg 0.4 1.8 256 512 1 0.1 0.05 100000 300000
运动检测1 20 2.0 0
sensorStart

此致、

莫斯塔法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这两种实现方式之间可能存在差异。

    请检查源代码以了解发送到 GUI 的距离系统配置缓冲器的大小

    由于 IWR1443使用硬件加速器进行处理、因此缓冲器大小可能存在一些差异

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cesar、

    我发现我犯了一个错误。 实际上、在配置中、其中一个的线性调频脉冲斜率设置为35MHz/us、而另一个的线性调频脉冲斜率设置为70MHz/us。 因此、对于斜率较小的示例、我获得的距离系统配置的复杂样本较少。

    最棒的
    莫斯塔法