This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:1MHz 空气传感器

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/671311/tdc1000-tdc7200evm-air-transducers-at-1mhz

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

您好!
我最近购买了 TDC1000-TDC7200EVM 板、想获得建议。
我需要测量与空气换能器之间的距离、并连接了 TDC1000-TDC7200上的 BSTEVM (我移除了 R41和 R42)、以便为它们创建30Vpp 的脉冲。
对于我的特定应用、我需要使用频率为1MHz (或800kHz)的空气换能器、但我找不到任何生产商。
考虑到您在这一领域的经验、您能否向我推荐一些生产商、或者、如果是正电堆、在这些频率下推荐一些空气换能器?
感谢你能抽出时间。

此致、
路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luigi、

    几乎任何换能器都可以在空气中工作。 然而、1MHz 传感器的问题在于、1MHz 信号在空气中会非常快速地衰减、并且会将您限制在非常短的距离。 即使在高电压下驱动时也是如此。

    您可以在本应用手册 中找到一些换能器制造商:www.ti.com/.../snaa266a.pdf

    质量传感器制造商包括 Steminc、CeramTec、Audiowell 和 Murata。 如果您联系这些供应商、他们应该能够帮助您为您的应用选择正确的换能器。

    此致、