请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000-TDC7200EVM
您好!
我最近购买了 TDC1000-TDC7200EVM 板、想获得建议。
我需要测量与空气换能器之间的距离、并连接了 TDC1000-TDC7200上的 BSTEVM (我移除了 R41和 R42)、以便为它们创建30Vpp 的脉冲。
对于我的特定应用、我需要使用频率为1MHz (或800kHz)的空气换能器、但我找不到任何生产商。
考虑到您在这一领域的经验、您能否向我推荐一些生产商、或者、如果是正电堆、在这些频率下推荐一些空气换能器?
感谢你能抽出时间。
此致、
路易吉