This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM35:LM35传感器过热。

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/671452/lm35-lm35-sensor-getting-too-hot

器件型号:LM35

您好!  

我已按照数据表进行连接。 传感器会像发热一样升温。 但它显示了正确的室温值。 它在32°C 时的显示电压大约为3.1V

但是当我试图使它变冷时、我看不到任何值的增加或减少。  它是否损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiran、

    您遵循了数据表中的哪个电路示例? 该器件不会消耗大量电流、因此不应太热。 您使用了多少个器件来测试此电路? 请使用新器件查看是否是器件。

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开尔文、

    感谢您的回复。 我只是将其与 Arduino 配合使用,其器件型号为 LM32DZ。 连接如下所示。 如果设备损坏,如何显示正确的室温值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kiran、

    请使用新的 LM35器件重复此电路、如果仍然很热、请告知我。

    开尔文