请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM35 您好!
我已按照数据表进行连接。 传感器会像发热一样升温。 但它显示了正确的室温值。 它在32°C 时的显示电压大约为3.1V
但是当我试图使它变冷时、我看不到任何值的增加或减少。 它是否损坏?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.