This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000:LNAOUT 上无信号

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/668851/tdc1000-no-signal-on-lnaout

器件型号:TDC1000

大家好、

RX 可以接收超声波信号、然后由 LNA 放大、但客户无法在 LNAOUT 处接收信号。

可以帮助解决此问题吗? 谢谢。

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    他们是否确定传感器连接到正确的 RX 引脚? 请参阅此图表、其中显示了根据测量模式激活的 RX 通道:

    如果使用了正确的 RX 引脚、我建议首先绕过 LNA 以查看现在是否有信号。 使用的频率传感器是多少? 如果低于590khz 且器件设置为电容反馈模式、则信号将大幅衰减。 否则、增益可能设置不正确。 有关在电阻或电容反馈模式下设置增益的更多信息、请参阅数据表的 LNA 部分。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    感谢您的回复。 我没有收到客户的任何更新。

    您可以关闭此帖子、如果有任何更新、我将回复。

    谢谢、此致、

    Marc