您好!
我的客户希望探索级联两个或多个 IWR1642雷达单元的可能性、以便两个(或所有)级联单元的射频信号(77GHz)完全同步。
其目的是获得更多的实线和虚拟天线、以便在第三 FFT 算法中进行处理、从而更好地进行空间分析。
此外、我们还希望获取距离和速度之外的仰角和方位角信息。
问题:
- 是否可以将一个 IWR1642单元与另一个单元的射频信号同步?
- 如果是、如何完成。 我们可以使用常见的40MHz 或50MHz 振荡器来获得它吗?
- 如果是、两个级联单元(在77GHz 信号上)之间测量的相位差和抖动是什么、
抖动将足够低、以确保接收来自反射信号的"单元 B"正常运行
从“单元 A”的发送器? - 我的第一个假设是抖动太高、无法获得合理的结果、因此我的下一个问题是:
是否有一种直接的方法来为"单元 B"提供在"单元 A"生成的77GHz、这样两个单元都可以
使用在"单元 A"中生成的相同77GHz 信号馈入吉尔伯特电池倍频器(因此会抑制"单元 B"的射频 PLL 的运行)? - 如果是这样、是否可以进行微调、以便耦合单元全部与同一相位对齐
此致、
Shahaf